This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:从-5V 生成5V 电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624666/lm2776-generate-5v-from--5v

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TLV431

大家好、

您是否认为可以使用 LM2776等反相电荷泵从-5V 变为+5V?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、这通常会为您提供-10V 的电压。

    让我请我们的升压转换器团队发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    感谢你的帮助!
    非反相电荷泵是否工作? 还是需要升压转换器?
    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要某种程度的升压。

    如果系统中有任何其他直流/直流或电压、我们可能能够构建如下所示的分立式电荷泵:
    www.powersystemsdesign.com/.../5517
    e2e.ti.com/.../pumping-milliamps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    下面显示了一个使用升压转换器从-5V 生成+5V 电压的概念电路。 如果需要5V 的高精度、则需要使用 TLV431等外部并联稳压器来调节输出。 应用是什么?应用中的输出电流是多少?

    谢谢

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。