This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:dears,如何通过 LM2676 FB 引脚的电压将 LM2676设置为可调功率,Vin=12V,Voutput 0.1V~10.0V。 FB 的电压是通过比较可调占空比 PWM 和 LM2676输出来得到的,问题是 Voutput 会被削减

Guru**** 2416060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676, LM2596, LM339, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657659/lm2676-dears-how-to-set-the-lm2676-as-adjustable-power-vin-12v-voutput-0-1v-10-0v-through-the-voltage-of-lm2676-fb-pin-the-voltage-of-fb-is-through-compare-a-adjustable-duty-cycle-pwm-and-the-lm2676-output-the-problem-is-the-

器件型号:LM2676
主题中讨论的其他器件: LM2596LM339LM358

e2e.ti.com/.../Sheet1.pdf

例如,当我使用 lm2676时会出现问题,我使用 LM2676作为可调功率,Vin=12V,Voutput 0.1V~10.0V,Voutput 可以通过 LM2676 FB 引脚的电压进行调整。 FB 的电压是通过比较可调占空比 PWM 和 LM2676输出来实现的,问题是 Voutput 在30秒后会降至0,请提供一些建议,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在周一回来接您。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    您能否详细介绍导致故障的条件? 例如:

    • 发生故障时的负载是什么? 恒定负载?
    • 环境温度是多少?
    • 当器件在30秒后出现故障时、输出电压是多少? 恒定电压?
    • FB 电压是否稳定? 它在关断前的调节效果如何?
    • 为什么添加了 R1、C1、C2?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam

    感谢您的帮助!

    发生故障时的负载是什么? 恒定负载?

    空载、R1为空载。

    环境温度是多少?

    约°μ H

    3.当部件在30秒后出现故障时、输出电压是多少? 恒定电压?

    介于0.0和10.0之间的任何恒定电压、只要持续30~50秒、就会关断至0V。

    4.FB 电压是否稳定?它在分流前的调节效果如何


    FB 电压保持稳定,随着占空比的增加而逐渐增加,FB 电压越宽,

    5.您为什么添加了 R1、C1、C2?

    用作虚拟负载的 Ressitor 和用作去耦的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM2676DEGUGFILE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    R1、C1和 C2应与 C4位于电感器的另一侧。 请尝试执行此操作、并告知我问题是否仍然存在。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM2676_5F00_LM2596.pdf

    非常感谢、

    实际上、我已经尝试将它们全部移除、将它们放置 在电感器 L1的前面、电感器的后面、问题仍然存在。

    根据 LM2676、我要做 的是将输出电压从0调节到10V、阶跃为0.1V。

    我从一款产品中了解到、它 使用芯片 LM2676、然后通过三个并联双电源运算放大器的输出(即+12V 和-12V)向 LM2676的 FB 引脚提供反馈信号、如附件所示。 它可以在0至10V 范围内调节输出电压、步长为0.01V 或0.1V、可选。 但是、您知道、电路太复杂、组件成本高、所以我自己构建了一个电路、使用双路功率运算放大器为 LM2676提供反馈。 毕竟、我只需要输出电压可以在0至10V 之间进行调节。

    此外、在另一个产品中、采用芯片 LM2596的人员可以将输出电压从0.3调节到12V、步长为0.1V、如附件所示。

    两个产品的输出电压调节 都符合 其芯片规格在1.2V 至37V 范围内的规定

    如您所见、输出电压调节几乎为0V 至10V、是可实现的。 最大的问题是它不能持续太长时间、我不知道是什么导致输出电压在 输入 PWM 信号正常运行下突然关断至0V。

    我的英语很差,我希望 自己能理解,

    再次感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    感谢您提供信息。

    最可能的问题是器件正在加热和关闭。 在30秒内没有太多其他工作、然后突然停止。 这可能是由于 SW 节点上的电容器导致的、但您说过您通过两种方法都尝试了。 请在运行期间测量 IC 顶部的温度。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回复。

    应用了一个散热器、

    我根据 您的建议测量了 IC 的工作温度、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../LM2676_5F00_Temperature.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    这是在空载条件下吗? 在大多数情况下、IC 的平视度应超过0.1度。 您是如何测量温度的?

    您能否尝试卸下散热器(只需旋开并弯曲 IC、使其不会接触)并查看是否需要不到30秒的时间才能关闭。

    我相信您正在正确地测试这一点、但在我们继续之前、我想绝对地确保这一点。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在之前的测量中有一个明显的错误、并且已经被纠正。 根据您的建议、我已在空载条件下对其进行了重新测试。 有关详细信息、请参阅附件。

    衷心感谢 您的帮助

    e2e.ti.com/.../4101.LM2676-debug.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    很抱歉、我错过了一些东西。 我还在考虑原始文章"Sheet1.pdf"上的第一个原理图。 附件上的原理图具有 C7、用于将运算放大器电路转换为积分器(因此 FB 上的斜坡)。 移除 C7时是否会出现此问题?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我基于 LM2596T-ADJ 构建了一个测试电路。 同样的问题 仍然存在、 即 在30~50秒'运行后、输出电压将关断至0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卸下 C7 (100nF/50V)后、输出电压可调节、问题仍然存在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    当您看到输出降至0V 时、FB 引脚上的电压是多少?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 C7、"..... 一旦在小触摸屏上设置输出电压、即使是一步0.1V、FB 引脚电压也会立即从12V 降至大约1.46V。 在后续调试中、将输出电压设置为0.1~10V、FB 引脚电压保持在该电平。 除非输出电压关断至0V、否则 FB 引脚电压会降至大约0.61V、请参阅图1.2.1c。  … "

    如果没有 C7、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../LM2676_2D00_FB-pin-Voltage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    有多个原理图(令人困惑)、因此让我们同意从现在开始(下面)讨论这个原理图。

    如果您使用-ADJ 版本、FB 引脚应始终保持在1.2V。 IC 将增加和减少 SW 占空比、以使 FB 达到1.2V。 您可以通过在同一个示波器屏幕截图中看到 FB 和 SW_O 来检查这一点。

    您的图片显示 FB 降至-12V。 不应执行此操作、否则可能会损坏器件。 您可以通过将-12V 电源更改为 GND 来防止这种情况、但即使在正常运行中、也不应发生这种情况。 请检查运算放大器上的引脚1、2和3、以确保该电路的运行方式符合您的预期。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 C7和不使用 C7时测量了 FB 电压。

    现在,我要用单电源、即 LM339来替换运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    LM339是一款四路比较器。 该器件型号是否正确? 我不建议将运算放大器替换为比较器。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了个错误、它应该是 LM358。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果您对 LM2676有任何疑问、请告诉我。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍然存在。
    我使用了 LM358、输出电压可在0至10V 范围内调节、但持续时间不能超过1分钟。
    这里有一个很小的变化、并且在整个运行期间 FB 电压被保持在大约1.2V、这看起来像是一个小的进步?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    您更改了运算放大器并提高了性能。 这表明运算放大器电路可能会导致该问题。

    同样、如果 SW 节点和 FB 节点相互关联(当 FB 减小、SW 占空比增大、而 FB 增大、SW 占空比减小)、则 LM2676正常工作。

    Sam