This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:UVLO &放大器;OVP 迟滞

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659510/tps2660-uvlo-ovp-hysteresis

器件型号:TPS2660

您好!

我们设置 UVLO 阈值= 13.25V、OVP 阈值= 17.44V。 在这种情况下、什么是迟滞? 在数据表中、该图显示了90mV。 但在该段中 、UVLO (15V)为1V 、OVP (33V)为2V。

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    90mV 迟滞适用于 UVLO 和 OVP 引脚上的1.2V 阈值电压。
    这需要根据连接的电阻器网络进行调节。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    是线性标度吗? 您有图吗?

    谢谢。

    - YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    是否有此扩展的更新? 如何计算它?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee Yong、

    对于13.25的 UVLO 阈值、迟滞为0.99V;对于17.44V 的 OVP 阈值、迟滞为1.3V。 比例因子为0.09/1.19。

    对于这个问题:"在数据表中、图表显示90mV。 但在段落中、UVLO (15V)和2V 或 OVP (33V)为1V。"
    这对于 UVLO 和 OVP 引脚连接到 RTN 以启用内部 UVLO 和 OVP 阈值的情况有效(在出厂时固定、不可更改)。

    此致、
    Kari。