请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 您好!
我们设置 UVLO 阈值= 13.25V、OVP 阈值= 17.44V。 在这种情况下、什么是迟滞? 在数据表中、该图显示了90mV。 但在该段中 、UVLO (15V)为1V 、OVP (33V)为2V。
谢谢。
- YY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们设置 UVLO 阈值= 13.25V、OVP 阈值= 17.44V。 在这种情况下、什么是迟滞? 在数据表中、该图显示了90mV。 但在该段中 、UVLO (15V)为1V 、OVP (33V)为2V。
谢谢。
- YY