This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:引脚兼容的 TPS54531

Guru**** 2609595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624431/tps54531-pin-compatible-tps54531

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

您好!

我们的一个 ODM 使用 TPS54531作为 POL。

输入范围为5V 至24V 直流。

输出电压为1V/3A。

我们立即注意到测试时的散热。

如我所见、54531不包含任何低侧 MOSFET。 因此、低输出电压效率将会降低。

我想知道是否有引脚兼容的同步直流/直流转换器可用于替换该芯片。

作为一种临时解决方案、输入范围可降至16Vdc。

Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    非同步转换器不是1V 输出的理想选择、请尝试采用 SO8封装的 TPS54335 28V/3A。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。
    我明白我们需要一种同步类型。
    但我需要的是、如果可能、使用相同的引脚进行快速修复...
    我在 TI 产品列表中找到了多个替代产品、但它们都与 TPS54531引脚兼容。
    如果更适合、我甚至可以使用6引脚类型。
    我想测试另一个转换器、而无需重新旋转电路板。

    此致、

    Richard。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我检查了我们产品线中的所有 SO8封装同步解决方案、但没有找到 TPS54531引脚对引脚的解决方案。 唯一的同步 SO8封装降压转换器与 TPS54335A 系列类似。

    对于您的电流解决方案、您使用的二极管是什么? 您是否厌倦了使用两个并联的肖特基二极管来降低正向电压?

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    感谢您的建议。
    ODM 使用了二极管 Inc B240-A
    我尝试了2个改进最小的二极管。
    还尝试了 CDBA540-HF、运气不好。
    该 POL 上的平均电流约为2A。
    我将n`t SOT26的替代产品、因为它们确实需要 GND 标签并且更易于贴片。

    此致、

    Richard。