Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS54335A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54531 主题中讨论的其他器件: TPS54335A
您好!
我们的一个 ODM 使用 TPS54531作为 POL。
输入范围为5V 至24V 直流。
输出电压为1V/3A。
我们立即注意到测试时的散热。
如我所见、54531不包含任何低侧 MOSFET。 因此、低输出电压效率将会降低。
我想知道是否有引脚兼容的同步直流/直流转换器可用于替换该芯片。
作为一种临时解决方案、输入范围可降至16Vdc。
Richard。