This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 故障

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624458/tps54335a-tps54335a-failure

器件型号:TPS54335A

我们在一个设计中使用其中的两个开关

U2 TPS54335ADDAR      24V 输入5V 输出、可连接多个部件和上拉电阻。

U4 TPS54335ADRCR   24输入8V 输出至另一个开关

这两个器件均通过4.7uF 陶瓷电容连接到完全相同的24V 直流总线   这个总线在2us 内出现、并且没有过冲。

U2上有两个故障、U4上有零个故障。

我的样本大小很小。  这两个5V 开关电路均从现有设计复制而来、使用时间长达数小时。

如果问题与输入有关。  我无法理解 U2为什么死机、U4是正常的。

U2发生的情况是、它在 Vin 和接地之间短路。     它没有0欧姆、因此会变得很热。

我的主要问题: 这两个器件(具有不同封装的相同基本型号)是否具有相同的裸片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    故障器件 VIN 引脚短接至 GND 表明故障最有可能是由 VIN 上的过压引起的。

    您说24v 总线在2us 内出现了吗? 压摆率为24V/2us=12V/us、对于输入电源而言、压摆率真的非常高、您是否通过具有全带宽和短探头接地的示波器监测 VIN 到 GND 电压?

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对这两个器件的负载是多少?

    高输出电流或大输出电容将导致输入中出现振铃(可能超过28V)、进而可能损坏 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在帖子上犯了一个大错误 24V 电源在10毫秒内启动 、并经过全面调节。

    U4看到更多负载驱动另一个开关。 U2看到相当轻的负载。  它可驱动几个施密特触发器和一些低电流上拉 电阻器我们不会利用接近3安电流能力的任何东西。

    我们在公司内部使用了一种已使用多年的现有设计。  下面是24V 电源状态机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、TPS54335ADDAR 的错误率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U2 TPS54335ADDAR 发生两次故障、Vin 与 GND 短路。
    U4 TPS54335ADRCR 从未失败。 如果它们具有相同的裸片、我认为输入电源将使 U2熔断、这将使 U4熔断。
    U2负载非常小、大约为50mA <=这可能是我的主要问题

    U4负载更大、150mA

    U2和 U4都通过相同的旁路电容4.7uF 连接到同一输入总线(24V)
    它们都有两个大输出电容1206 X5R 22uF Murata GRM31CR61E226KE15L
    ________________________________________________________________
    我在该芯片上还有另一个低电流故障、因为它可能会振荡(在另一个设计中)。 取下22uF 电容器可能会解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以上传 U2部分的 PCB 布局吗? 您是如何获得这些样片的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于很容易重复、我认为这是一个应用问题。 这种损坏可能是由 VIN 引脚上的过压引起的。 您说这两个器件共用同一个旁路电容器、不建议这样做。  我们必须 将输入电容靠近 器件 VIN/GND 引脚放置。  我们之前进行过类似的测试、如果输入电容器远离器件、器件很容易损坏。 您应该 直接在器件的 VIN/GND 引脚上捕获尖峰电压、而不是在旁路电容器上捕获尖峰电压、 并且 VIN 引脚与 GND 引脚之间应该有明显的尖峰。

    BRS、

    Ryan    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、



    很抱歉、我对此感到困惑。
    我感谢任何人能给我的任何想法。
    ----------------------------------------------------
    查看:
    U2 TPS54335ADDAR 发生两次故障、Vin 与 GND 短路。
    U4 TPS54335ADRCR 从未失败。
    ----------------------------------------------------

    U2和 U4都有自己的4.7uF 电容
    U2具有 C93、它在下方通过过孔连接4.7uF
    U4的 C24通过覆铜连接在顶部、电容为4.7uF。

    如果 U2打了两次、我仍在划伤我的头部、为什么 U4总是那么好。 这意味着如果24V 稳压电源上出现巨大的尖峰、我认为 U2和 U4将会熔断。 对24V 总线进行调节(反激式开关)


    这两种设计的原理图都是从现有公司设计中复制的、并在这些设计上花费了1000小时的时间。 (这样做的主要原因是为了避免我在这里遇到的问题)(我在几周前执行了合格测试... 我打败了电源、没有遇到任何问题。)

    我无法确定如何使 U2失败。 在现场的三个测试中、有一个测试返回、U2短路。

    Steve

    --------------
    另一个失败的设计是由于输出电容器错误而产生的振荡。 该问题已得到解决、并且工作正常。

    我们尝试在该芯片的输出端放置200uF 陶瓷电容器、但我们无法得到任何振荡。 此设计上的5V 电源可驱动50mA、这是我在主设计中遇到问题的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U2在发生故障时发生故障、它会使总线短路、从而保存 U4。
    我今天做了更多分析、在 U2和 U4连接的24V 电源上有开关噪声。
    如果该电源负载较轻、则噪声极小。 加载后、我可以在24V 总线上获得超过29V 的脉冲。

    U2在其旁路电容器上具有很小的电感、并且它更接近电源、因此 U2似乎更容易发生故障。


    工程师是正确的。 输入超过28V... 简单的答案是"是"。

    这可以结束这一步、因为我可能需要在设计中放置一个滤波器。

    感谢你的帮助