我们在一个设计中使用其中的两个开关
U2 TPS54335ADDAR 24V 输入5V 输出、可连接多个部件和上拉电阻。
U4 TPS54335ADRCR 24输入8V 输出至另一个开关
这两个器件均通过4.7uF 陶瓷电容连接到完全相同的24V 直流总线 这个总线在2us 内出现、并且没有过冲。
U2上有两个故障、U4上有零个故障。
我的样本大小很小。 这两个5V 开关电路均从现有设计复制而来、使用时间长达数小时。
如果问题与输入有关。 我无法理解 U2为什么死机、U4是正常的。
U2发生的情况是、它在 Vin 和接地之间短路。 它没有0欧姆、因此会变得很热。
我的主要问题: 这两个器件(具有不同封装的相同基本型号)是否具有相同的裸片?