This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何调节输出电压的压摆率

Guru**** 2585075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624568/bq25703a-how-to-adjust-the-slew-rate-the-output-voltage

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生:

我发现25703在 OTG 模式下上电时出现过冲、斜升时间太短。 如何消除过冲并降低压摆率?

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了避免 OTG 短路保护并退出 OTG 模式、斜升时间必须短于7ms。
    (请参阅数据表第12页:VBUS 欠压比较器(OTG 模式)参数)

    OTG 启动时间受 VBUS 电容和 OTG 输出电流/电压设置的限制。

    例如:如果输出电容为100uF,OTG 设置为500mA/5V,则启动时间为 t=CV/i=100uF*5V/0.5A=5ms
    在 OTG 启动期间、如果有 VBUS 负载、那么 VBUS 电容器的充电电流等于 OTG 电流限制设置减去 VBUS 负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    谢谢!

    BR