This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:无法输出我想要的电压

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624319/lm5116-cannot-output-the-voltage-i-want

器件型号:LM5116

您好、支持!

我们的项目基于 LM5116、在 SMT 之后、我们发现某些电路板无法输出所需的24V 电压、而附件是 SW 引脚波形。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您提到一些电路板无法正常工作?  我假设某些电路板工作正常吗?  首先要确定的是、通常是原因、电路板上安装的错误组件是否无法正常工作?  

    您还可以比较好板和坏板之间的测量值。  查看 FB 节点和 COMP 引脚并比较这两个板将是一个良好的开端。

    此致、

    David Baba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我测量了 FB 引脚、良好板的 FB 电压为1.2V、但错误板为1.4V、1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以尝试更改坏板之一上的器件? 当您执行此操作时、问题是否会消失?

    谢谢。

    David。