Other Parts Discussed in Thread: TPS5401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5401 您好!
对于 TPS5401、我们能否共享内部斜率补偿值以便客户能够按照这些值设计电路的其余部分?
此外、此应用需要略低于600mA 的峰值开关电流、这接近于最小电流限制规格。 我们希望避免无意中进入电流限制模式。 6A 最小电流限制规格在25°C 时、该规格会随温度的升高而增加还是降低?
谢谢!
Ryan B.