This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:斜率补偿和电流限制详细信息

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659435/tps5401-slope-comp-and-current-limit-details

器件型号:TPS5401

您好!

对于 TPS5401、我们能否共享内部斜率补偿值以便客户能够按照这些值设计电路的其余部分?

此外、此应用需要略低于600mA 的峰值开关电流、这接近于最小电流限制规格。 我们希望避免无意中进入电流限制模式。 6A 最小电流限制规格在25°C 时、该规格会随温度的升高而增加还是降低?

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    这些是一些好问题。 我会去问一个认识的人,我会回来找你:)

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太快了!! 谢谢 Sam!

    Ryan B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    我们仍在寻找这种解决方案。 感谢您的耐心等待。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    感谢您的等待。 我们无法共享环路补偿、但可以在实验中对此进行测试。

    ILIM 将随着温度的增加而~线性下降(取决于许多因素)。 我们的测试显示、在25°C 时为0.69A、在125°C 时降至0.63A。 因此、在25°C 时、绝对最坏情况 ILIM=0.6A 在125°C 时理论上可能变为 ILIM=0.55mA。 为了绝对安全、我想说在125C 时保持低于0.55mA。

    Sam