This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tps65235:关于 I2C 的上升/下降时间。

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624252/tps65235-regarding-the-rise-fall-time-of-i2c

器件型号:TPS65235

I2C 上升/下降时间的相关信息。 为什么有最小值? 如果出现较短的上升/下降时间、会产生什么影响? 请提供建议。

I2C 快速模式的公式单元是什么?  例如:如果 CB=100pF   20+0.1x100p=20.000...1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hermes、

    请忽略 SCL 数据、这是通用 I2C 主器件的数据。 我们重点关注的是当 TPS65235输出 SDA 时、SDA 相关。

    对于 forumla、我们需要忽略 CB 的单位、然后放入该值。 例如、100pF、应为20+0.1 x 100 =30。

    如有任何不明确之处、请告知我。

    BR
    Junjie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hermes:

    我将检查它并在稍后更新您。

    B R
    Andy