This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC2801:仿真中的开关频率

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659581/tina-spice-ucc2801-switching-frequency-in-the-simulation

器件型号:UCC2801
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 社区:

我目前正在使用 UCC2801控制器 IC 设计隔离型反激式电源。 我从 SPICE 仿真开始。 开关频率由数据表中的公式4计算得出。 在仿真中、我注意到 RC 引脚上的波形由公式4计算得出。 但 OUT 引脚上的波形是计算得出的波形的一半。 请参阅随附的屏幕截图。 这是正确的行为还是 SPICE 模型中的错误? 我在 TINA-TI (TINA 加密模型) 和 LTSPICE (未加密 Spice 模型)中都使用了相同的结果。 在数据表中的其余公式中使用了哪个值? 我问的是、所有器件(开关 MOSFET、电感器、电容器)在 OUT 引脚上看到频率 a、而不是 RC 引脚?

此致、

Oskars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥斯卡人、

    让我自己检查一下该模型、看看我是否得到相同的结果。 我将于星期一返回给你。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、奥斯卡人

    根据电气特性表下的数据表注2、UCC2801输出频率是振荡器频率的一半。 UCC2801和04、05中还有一个额外的触发器、用于将这些版本的器件系列的占空比限制为50%。

    如果您的问题得到解答、请勾选已解决按钮。

    此致

    Peter