This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:脉冲放电时的电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622882/bq34z100-g1-accurary-on-pulse-discharge

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

我们在6S2P 电池上使用 BQ34Z100-G1、其中应用从电池中消耗脉冲电流。

为了检查精度、我们在不同的电流消耗下进行了测试。

在第一次测试中、脉冲为8A 持续0.3秒、而其余持续0.9秒时、Bq 报告平均电流为2A、放电期间 SOC 正常。

在7A 脉冲下进行1.3秒和2.6秒的第二次测试时、Bq 报告的平均电流为1.1A 至1.7A、而不是2.33A、SOC 在放电结束前从34%降至0%。

随附 zip 文件、其中包含记录文件和.gg 文件

e2e.ti.com/.../Pulse_5F00_discharge_5F00_bq34Z100.zip

等待您对此精度差异的解释

此致

Serge Maloizel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serge、

    您是否正确识别了您的化学 ID、以及您是否在 IC 上执行了学习周期?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、我们正确识别 chem ID 和 dir 学习周期。

    我们发现问题的原因:这是因为在7A/1.3s - 0A/2.6s 的放电时、bq 在0A 2.6s 期间进入睡眠模式。

    在8A/0.3s - 0A/0.9s 放电时、bq 在0A 0.9s 期间不会进入睡眠模式。

    似乎没有寄存器"睡眠时间"、而只是一个"完全睡眠时间"寄存器、我对吗? 但我们不希望将 bq 置于全睡眠模式。

    当电流低于睡眠电流时、我们只希望 bq 保持唤醒几秒钟。

    此致

    塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serge、
    尝试设置电池组配置 C 寄存器中的 SlepWakeCHG 位、然后重新运行测试、看看这是否有用。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    Pack 配置 C 为:37,因此 SlepWakeCHG 已设置为1。

    在 ADTA 表中、它被写入:"SlepWakeCHG:启用以在睡眠模式中实现更快的采样。"

    当位为"0"时、SKEEP 模式下的采样率是多少?

    当位为"1"时、睡眠模式下的采样率是多少?

    此致

    塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计每20秒在睡眠模式下进行一次测量。 如果该位被置位、则在睡眠模式下、如果它在唤醒时测量的电流高于睡眠电流阈值、则会尝试计入错过的电流。 文档中的描述不是很准确。
    谢谢
    Onyx