Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
我们在6S2P 电池上使用 BQ34Z100-G1、其中应用从电池中消耗脉冲电流。
为了检查精度、我们在不同的电流消耗下进行了测试。
在第一次测试中、脉冲为8A 持续0.3秒、而其余持续0.9秒时、Bq 报告平均电流为2A、放电期间 SOC 正常。
在7A 脉冲下进行1.3秒和2.6秒的第二次测试时、Bq 报告的平均电流为1.1A 至1.7A、而不是2.33A、SOC 在放电结束前从34%降至0%。
随附 zip 文件、其中包含记录文件和.gg 文件
e2e.ti.com/.../Pulse_5F00_discharge_5F00_bq34Z100.zip
等待您对此精度差异的解释
此致
Serge Maloizel