Other Parts Discussed in Thread: LM3914, PCM1681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3914 主题中讨论的其他器件: PCM1681
您好!
我们正在处理一个项目、其中音频从 USB 获取、并在8通道中分离音频、以便在8个 XLR 连接器上获得输出。 在项目中 、PCM1681 从 DSP (通过 I2S 通信)获取4个立体声输入。
PCM1681 (8 x 输出电压)的输出馈入8 x DRV135 以在 XLR 连接器上获得输出。
此外、还需要显示来自 PCM1681的音频级别。 为此、我们使用 RGY 3-LED 电平指示器(制造商 P/N:5640200132F)和 LM3914点/点 LED 驱动器。
每个 XLR 输出的 LED 的功能为:
音量低->绿色;音量典型->黄色;音量高->红色
因此、请查看电路并确认以下内容:
- LED 将亮起时
- 它是否为稳定的或
- 可以看到闪烁
- 我们需要设置三个音量级别。 我们如何设置三级音量?
- 根据下图、LED 的连接是否正常? 请查看随附的原理图
- LED 额定电压:1.9V 绿色,1.7V 红色,1.8V 黄色
此外、由于我们只有3个 LED、因此如果有任何其他可用的方式/器件、我们可以显示音频级别、请告知我们。
谢谢你。
此致、
Aman Shah