This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:LED 配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3914, PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656384/lm3914-led-configuration

器件型号:LM3914
主题中讨论的其他器件: PCM1681

您好!

我们正在处理一个项目、其中音频从 USB 获取、并在8通道中分离音频、以便在8个 XLR 连接器上获得输出。 在项目中 、PCM1681 从 DSP (通过 I2S 通信)获取4个立体声输入。

 PCM1681 (8 x 输出电压)的输出馈入8 x DRV135 以在 XLR 连接器上获得输出。

此外、还需要显示来自 PCM1681的音频级别。 为此、我们使用 RGY 3-LED 电平指示器(制造商 P/N:5640200132F)和 LM3914点/点 LED 驱动器。

每个 XLR 输出的 LED 的功能为:

音量低->绿色;音量典型->黄色;音量高->红色

因此、请查看电路并确认以下内容:

  1. LED 将亮起时
    1. 它是否为稳定的或
    2. 可以看到闪烁
  2. 我们需要设置三个音量级别。 我们如何设置三级音量?
  3. 根据下图、LED 的连接是否正常? 请查看随附的原理图
    1. LED 额定电压:1.9V 绿色,1.7V 红色,1.8V 黄色

      

此外、由于我们只有3个 LED、因此如果有任何其他可用的方式/器件、我们可以显示音频级别、请告知我们。

谢谢你。

此致、

Aman Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、我们将很快对此进行研究。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于以上问题:

    (1)如果输入的信号稳定、不会波动、LED 将保持稳定。
    (2)不确定系统的其余部分、但对于 LM3914器件、您将需要引脚5中的信号提供3个分立式电压电平、以实现三个不同的音量电平。
    (3)下面是有关原理图的一些注释:
    -需要反向 LED 阴极/阳极。 阴极应连接到 LED 引脚。
    -将电源连接到 LED 阳极。 可以使用相同的 V+电源或单独的电源。
    -要一次点亮1个以上的 LED,您需要通过将 Mode Sel 引脚连接到 V+电源将器件设置为条形图模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您查看原理图并解决问题。

    此致、
    Aman Shah