This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:上电时 TPS25200故障下拉

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659962/tps25200-tps25200-fault-pull-down-when-power-up

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件:TPS2595

我们测试了 TPS25200电源序列,但 我认为,故障引脚将下拉并作出响应,这是器件在上电时的正常情况,谢谢。

蓝色为 Vout、粉红色为故障、故障为3.3V 拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    感谢您的联系!
    我将检查并尽快返回给您。 您能不能共享您的原理图。 您是否在 EVM 上进行测试?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rakesh

    输入也具有10uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    在 Vin 达到 UV_THRESHOLD 之前、该器件在启动期间会在 FLTb 处出现毛刺脉冲。 一般而言、当 EN 连接到 Vin 时、我们会看到轻微的毛刺脉冲。 在 EN 上使用电阻分压器将 UV 设置为4.3V 时、FLTb 会一直有效、直到 VIN 达到4.3V。 您能否检查相对于输入电压波形的 FLT 响应。 如果这是您的系统用例中的问题、请考虑 TPS2595器件。

    此致、
    Rakesh