Other Parts Discussed in Thread: TPS57140-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS57140-Q1 客户正在考虑 TPS 57140-Q1的开关频率。
开关频率根据 TPS57140-Q1数据表第18页的公式8计算得出。
公式8中的值如下。
ton:130ns (来自 TPS57140-Q1数据表8.2.2.1)
VIN:16V (来自客户规格)
VOUT:3.3V (设置值)
IL:1.2A (假设3.3V 系统的最大电流)
RDC:0.05Ω Ω(来自线圈数据表)
VD:0.69V (来自二极管数据表)
RDS (on):410mΩ(来自 TPS57140-Q1数据表6.5)
计算结果约为1.9MHz。
数据表根据第17页的公式7、客户计划使用56k kΩ Ω 电阻器实现1.88MHz 的频率。
问题1.
我想确认是否可以使用此开关频率(1.88MHz)避免脉冲跳跃。
为此、
(1)最短导通时间的最大值
(2)开关频率误差值
我需要这些信息。
请向我提供有关(1)和(2)的信息吗?
Harukawa