This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57140-Q1:TPS57140-Q1的吨(最大值)和开关频率误差

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623897/tps57140-q1-about-ton-max-and-switching-frequency-error-of-tps57140-q1

器件型号:TPS57140-Q1

客户正在考虑 TPS 57140-Q1的开关频率。

开关频率根据 TPS57140-Q1数据表第18页的公式8计算得出。
公式8中的值如下。

ton:130ns (来自 TPS57140-Q1数据表8.2.2.1)
VIN:16V (来自客户规格)
VOUT:3.3V (设置值)
IL:1.2A (假设3.3V 系统的最大电流)
RDC:0.05Ω Ω(来自线圈数据表)
VD:0.69V (来自二极管数据表)
RDS (on):410mΩ(来自 TPS57140-Q1数据表6.5)

计算结果约为1.9MHz。
数据表根据第17页的公式7、客户计划使用56k kΩ Ω 电阻器实现1.88MHz 的频率。

问题1.
我想确认是否可以使用此开关频率(1.88MHz)避免脉冲跳跃。
为此、
(1)最短导通时间的最大值
(2)开关频率误差值
我需要这些信息。

请向我提供有关(1)和(2)的信息吗?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、您好!
    我们需要几天的时间才能从负责任的制造组获取此信息。
    我将在收到您要求的信息后尽快回复您。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa-San、您好!

    对于您的问题、以下是我们制造团队提供的答案:

    1. 最短导通时间为152ns
    2. 开关频率不是直接测量的、而是测量抖动。 2MHz 开关频率的最大抖动变化为+/- 40ns (或+/- 8%)。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Brani