This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:充电器电压高达4.2V 时出现滑翔问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623949/bq24296-charger-voltage-up-to-4-2v-have-glith-issue

器件型号:BQ24296

尊敬的先生:

使用 BQ24296充电器电压高达4.2V 时会出现干扰问题、

请提供建议。

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    这是使用真实的电池吗?

    什么是通道1和通道2? 通道2是电池电压吗?

    您能否同时测量充电电流(IBAT)?

    我可以说、这似乎是充电器的再充电功能、它对锂离子电池中出现的电池弛豫作出反应。 一旦禁用充电、电池电压可能会下降、因为没有更多电流流入电池。 如果 VBAT 电压通常低于 VBATREG 100mV (在本例中为4.2V)、持续20ms 的典型抗尖峰脉冲时间、则充电器将重新充电。

    这不是充电中的毛刺脉冲、而是与锂离子充电特性和电池本身(老化、周期数、温度、充电电流、化学成分、 等)。

    此致、

    Joel H