This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:UCD9244始终显示故障:CML:其他通信故障

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623920/ucd9244-ucd9244-always-show-fault-cml-other-comms-fault

器件型号:UCD9244

您好!

我    在一 个 PMBus 上使用3个 UCD9244芯片、它们的设计相同。 我将 其 ON OFF CONFIG 设置为 CONTROL 引脚。

现在 、chipA 和 chipC 工作方式 well.chipB 不起作用。

我将 PMBus_CNTRL 引脚设置为高电平、芯片 A 和芯片 C 输出正常、芯片 B 没有输出。

但是、当我将 PMBus 连接到 Fusion Digital Power Designer 时、只需连接即可不执行任何操作、芯片 B 启动输出和输出是正确的。

此外,我还看到  CML: “Monitor of chipB (芯片 B 监控器)”中的其它通信故障,这不会在芯片 A 和芯片 C 上发生。

我不知道如何解决这个问题。

芯片 B 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是由于芯片 B 的校验和被意外 擦除。 请参阅下面的帖子以修复校验和、并查看问题是否已解决。

    e2e.ti.com/.../2072286

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyuan、

    我 遵循 PDF,问题已解决。

    谢谢、

    此致、

    金天