This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:总体增益环路的稳定性

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660024/lm25118-q1-stability-of-overall-gain-loop

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25118

您好,戴尔斯,

我正在使用 LM25118 DCDC 转换器、我需要验证电路的稳定性。

如数据表中所述、总环路增益是调制器增益和误差放大器增益的乘积。

这就是我所拥有的 :

我需要知道,我是否应该测量相对-180°或0°线的相位裕度?

此致、

RANA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rana、

    请测量相对于0度线的相补角。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:

    感谢您的重播

    您能否详细说明我为什么需要测量相对于0行的相位裕度?

    非常感谢、
    RANA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由图形的绘制方式造成的。 该图显示了相位裕度、以绘制相位角乘以-1。

    -Garrett