This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:2级降压转换器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-1Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624108/tps65263-1q1-2-stage-buck-converter

器件型号:TPS65263-1Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS65263-1Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑采用 TPS65263-1Q1的2级降压转换器。 请参阅下图。 他们有问题。

-这种使用是否有任何问题?
-如果 BUCK 2未使用,那么未使用的终端处理方法是什么?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    因此、您需要将 Buck1 3.3Vout 连接到 buck3 PVIN3 、这应该正常。

    如果未使用 BUCK2、EN2应被拉低、其他可悬空。

    对于 I2C、建议拉低。