This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740B:错误的 PDF/3D 模型

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256, TPS82740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658658/tps82740b-incorrect-pdf-3d-model

器件型号:TPS82740B
主题中讨论的其他器件:TPS81256

您好!

我们有一位客户指出以下几点:

"CAD/CAE 符号"下的"质量和封装"链接指向错误的文档。 对于 PDF、它链接到 muss002b.pdf、该文件用于 R-USIP-N9、而不是 SIP0009F。 3D 模型下载为 SIP0009A、与 SIP0009F 相比具有不同的焊球间距。 此外、TPS81256的页面不会链接到3D 模型。"

可以有人来看看这个吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    我将对此进行研究。

    此致、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    此问题是否有任何更新?

    此致、

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

     实际上、就是这样。  我即将发布更新。

     我们已删除 Muss002b.pdf 的错误链接。  

     TPS82740B 的 STEP 模型下载现在正确指向 SIP0009F。   

      现在有一个 BXL 文件供下载、还有正确的步骤模型。

     我认为这解决了原职位上提出的所有问题。

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Oliver!