This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 应用问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200, TPS7A85, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623268/ldo-application-question

主题中讨论的其他器件:TPS7A7200TPS7A85TPS7A85A

大家好、

我有 LDO 应用问题。

ANPEC 器件 APL5950可支持5A (@0.15V 压降电压)和高达8A 的内部电流限制。 采用带电源焊盘的 SOIC (8)封装。
我计算的 ANPEC 最大功率耗散高达3W。(Jupion temp150 degree/50 degree/watt)。
如果 输出电流2A @1.5V 压降电压。

e2e.ti.com/.../APL5950_2500_2fA.pdf

TI 器件。 我找不到相同的器件比较 APL5950、原因是什么?
我只能调查 TPS7A7200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    我们有许多5A 器件、您可以使用参数搜索来查找此类器件:  

    http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/single-channel-ldo-products.page#p451max=5;12

    如果您只需要2A-3A、则可以更改搜索参数以显示这些器件:

    http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/single-channel-ldo-products.page#p451max=2;3

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    您未回答我的问题、请提供帮助。
    我已经通过网络对 TI 器件进行了调查。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    遗憾的是、我误解了您的问题、我认为您正在寻找5A LDO 的帮助。 如果您正在寻找更具体的器件、我们将需要更多信息(例如关键规格/功能)来查找更适合您的应用的器件。 但是、参数搜索包含 TI 的所有 LDO、因此如果不存在、我们目前就没有它。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    也许我可以尝试回答您的问题。 TPS7A7200具有良好的低压降、但其额定电流为2A。 2A 时、VOUT <= 3.3V 时的压降仅为180mV。 对于同一导通元件、如果电流限制允许4A、则压降电压将是该值的~2倍。 我们的旗舰型高电流 LDO 是 TPS7A85、它在1.1VOUT 下的压降仅为240mV


    在高电流器件中需要考虑的另一个因素是热性能。 TPS7A85的 TJA 为35.5 C/W、而 APL5950的 TJA 为50/60 C/W、具体取决于封装。  

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢你的帮助。
    最后一个问题。 我是否可以知道用于什么应用的通用 LDO 设计输入3.3VDC 和输出3.15VDC/5A? 还是只是特殊功能?
    看起来、ANPEC 电流限制7A 可以关断、热性能也可以降压(我猜是在过载时)

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不知道任何需要3.15VOUT 的应用。 但是、在压降中使用任何 LDO 时、没有有效的 PSRR。 而在压降中、导通元件是完全增强的、因此 VIN 上的任何纹波都不会真正衰减

    我在高电流 LDO 中看到的最常见应用是 DSP 或 FPGA VCORE 电源。 这些器件通常需要精密调节(即精度<1%)和快速负载瞬态响应。 如果您将 Anpec 器件与 TPS7A85A 进行比较、两者都具有 N 沟道导通元件、因此它们都应具有快速负载瞬态响应。 同时电流略低。 TPS7A85A 采用 ANE-OUT (TM)技术、无需外部反馈电阻器即可设置 VOUT。 这在整个线路/负载/温度范围内提供了0.75%的实际精度、而 Anpec 器件的1%精度不包括设置 VOUT 所需的外部电阻器的容差。

    我见过的大多数高电流 LDO 都具有电流限制和热关断功能。 注意:提供这些保护解决方案是为了保护器件、使其能够承受短路或 LDO 功耗过大的应用

    我希望这能回答你的问题。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    谢谢!!

    此致、
    John