Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200, TPS7A85, TPS7A85A
大家好、
我有 LDO 应用问题。
ANPEC 器件 APL5950可支持5A (@0.15V 压降电压)和高达8A 的内部电流限制。 采用带电源焊盘的 SOIC (8)封装。
我计算的 ANPEC 最大功率耗散高达3W。(Jupion temp150 degree/50 degree/watt)。
如果 输出电流2A @1.5V 压降电压。
e2e.ti.com/.../APL5950_2500_2fA.pdf
TI 器件。 我找不到相同的器件比较 APL5950、原因是什么?
我只能调查 TPS7A7200?