This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62231-Q1:电源效率与数据表不匹配

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623952/tps62231-q1-power-efficiency-doesn-t-match-datasheet

器件型号:TPS62231-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62743

首先、我使用的是"TPS62231DRY"而不是"-Q1"、但我无法在对话框中输入。  不确定这是否会影响我的结果、但我想提一下。

在我的设计中、我使用 TPS62231DRY 调节5V -> 1.8V、当数据表显示预期为~82%时、我将使用15mA - 25mA 的电流测量~76%的效率

我还有一个 TPS62237DRY 用于调节5V -> 3.3V 电压、我将使用10mA-11mA 的电流测量~86%的效率、这似乎是正确的

我的拓扑在这两者之间是不同的、只有输出电容。

由于 尺寸限制、我将电感器的尺寸减小到了 LQM18PZ2R2MDHD。  根据 DCR=0.47欧姆的数据表规格、这仍然是2.2 μ F、Q 因子应该大于25

5V -> 4.7uF -> TPS6331 -> LQM18P -> 9.1uF 总电容 (效率为76%)

5V -> 4.7uF -> TPS6337 -> LQM18P -> 11.6uF 总电容(效率为86%)

我使用 Keysight N6705C 来提供5V 电压并测量电流。

在测试原始电流消耗时、我使用 N6705C 分别提供3.3V 或1.8V 电流。

使用 N6705c 数据记录器在30秒内对电流进行平均值计算。

是允许与数据表规格偏差为6%的误差、还是设计中存在我未能考虑的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细博文。 效率在很大程度上取决于所选的电感器。 例如、您可以在 D/S 中看到图18。 您的电感器比任何一种电感器都小得多、更薄、因此预期效率会更低。 您的结果听起来合理。

    TPS62743是一款更新的器件、在 uA 负载范围内尺寸更小且效率更高。 此外、一个器件可用于两种输出电压。 其 D/S 中的表5列出了较新的小型电感器。

    如果您有一些空间、将电感器增大到0805大小将允许使用 Murata 的 DFE 系列中非常高效的部分产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris。 我将介绍 TPS62743的未来设计。