This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:OCP &VBOOST 输出对地短路

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623794/lp8861-q1-ocp-vboost-output-short-to-gnd

器件型号:LP8861-Q1

尊敬的先生。

我的客户请求解释 LP8861-Q1的功能详细信息。

我想确保 LP8861-Q1在 VBOOST 输出下的行为对地短路。

以下是我的指导、请给出您的建议、正确与否。

OCP 用于通过电流感测来监控内部升压 FET。

   通常、它只能测量升压 FET 导通。

2.如果 VBOOST 输出短接至 GND。

   由于高于1)、OCP 未激活、升压本身继续工作。

LP8861-Q1具有用于控制外部电力线 FET 的功能。

   如果 VBOOST 输出短接至 GND、FET 将关断以保护

   电路。 它是一种功能。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    您的理解基本上是正确的。

    LP8861-Q1不支持升压 OCP 故障、因此不会生成故障信号、并且电力线 FET 在升压 OCP 条件下仍然工作、而升压器件仍会监控 SW 电流并通过 SW 控制对其进行限制(在发生升压 OCP 条件时关闭内部 FET、而不是电力线 FET)。

    当 BOOST OUT 和 GND 短接时、在输入感应电阻器上检测到过流并断开电力线 FET 后、Vin OCP 故障将在~10us 内触发。 因此、升压 OCP 条件 也将几乎立即得到解决。

    希望这对您有所帮助、