This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:Webench 设计问题

Guru**** 2560890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660107/tps63020-webench-design-issue

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63027

你(们)好。

我在以下情况下尝试使用 TPS63020运行 Webench 仿真:

  • VIN = 2.5 - 4.3V
  • Vout = 4V
  • Iout =3A

但是、弹出此消息。

是因为 TPS63020无法满足上述运行条件吗?

如果是、还有哪些其他降压/升压转换器解决方案适合该应用?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件对3A 输出电流的要求过高。 TPS63027能够处理稍高但仍低于3A 的输出电流。