This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20RVFT:将 UC/FPGA 的外部时钟连接到 SYNC 引脚

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659001/tps543b20-tps543b20rvft-interfacing-external-clock-from-uc-fpga-to-sync-pin

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

大家好、

我们已将 TPS543B20RVFT 用于我们的设计、使用 Webench 从5V 输入生成0.95V 输出、

根据我们的要求、我们需要根据需要提供用于同步引脚的外部时钟、因此默认情况下、RT 引脚配备17.4K 电阻器、

在数据表中、SYNC 引脚说明为:

以实现频率同步。 对于主器件和从器件、该引脚可通过 MODE 引脚和 RT 引脚配置为同步输入或同步输出。

查询:

RT 引脚配备17.4K 电阻器、需要注意哪些事项(RT 和 MODE 引脚)来为 SYNC 引脚提供外部时钟。

此致、

Shashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    TPS543B20不在主器件或从器件中提供两相操作。 TPS543C20提供两相操作。

    对于单相 TPS543B20电源轨和同步功能、同步频率需要等于或高于 RT 引脚上的设置频率。 对于单相、MODE 引脚不影响 SYNC 功能。  

    谢谢你。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashi、您好!
    我还与系统工程师核实了在器件上电之前、SYNC 引脚上的时钟频率是否可用。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kit:

    感谢您的快速响应、

    在我们的设计中、我们将首先使用默认 RT 设置为稳压器供电、该电源用于为 FPGA、

    FPGA 通电后、

    根据需要、我们希望向稳压器的 SYNC 引脚提供从 FPGA 生成的同步时钟、

    请系统 工程师确认、我们提供同步时钟的方法是可以的、

    如有任何问题、请告知我们如何根据我们当前的电源树控制同步时钟、

    此致、

    Shashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    感谢您提供应用信息、以帮助我们更好地理解。 我有问题需要更好地理解:

    问题:

    在 FPGA 为 SYNC 提供时钟频率后、该时钟频率信号是否会保持开启状态、直到系统电源中断? 或者它是否会掉出并依赖于 RT 设置频率? 数据表第20页的第8.4.15节讨论了 SYNC 上的损耗信号。  

    2.该 FPGA 是否会持续提供同步和丢弃信号?  

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kit:

    感谢您的快速响应、

    查询答案:
    FPGA 将继续提供同步时钟、直到通过 EN (引脚33)禁用稳压器或关闭稳压器的输入电压


    此致、
    Shashi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashi、您好!
    我与系统工程师确认、器件在上电后将无法支持同步信号。 上电前、SYNC 需要提供时钟频率。
    谢谢。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kit:

    感谢您的确认、

    由于客户的要求是在加电后灵活地提供外部时钟、

    请请求您的系统工程师针对以下参数建议具有外部时钟同步功能的部件:

    输入电压= 4.0V-6.0V DC

    输出电压= 0.95V DC

    最大电流= 25.0A  

    我们已向客户推荐了 TI 器件、请帮助我们提供所需信息。


    此致、
    Shashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kit:

    根据数据表、
    8.4.8同步配置
    TPS543B20器件可与外部时钟同步、外部时钟必须等于或高于内部频率设置、

    8.4.15同步丢失
    在同步时钟条件下、如果电流下降沿与前一个脉冲相比超过1us 延迟、每个单独的转换器将持续比较电流下降沿和前一个下降沿、

    请您的系统工程师重新检查我们的设计、根据上面的数据表详细信息、应该可以对 SYNC 引脚应用相同或更高的频率、数据表中提到的在加电之前提供同步时钟没有限制。

    此致、
    Shashi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    请问您是 TI 员工还是 TI 员工? 您能否联系您所在地区的当地 FAE 或 TSR TI?  他们将能够根据客户要求缩小器件列表范围。

    同时、我也可以向我的同事请教。  

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashi、您好!
    我再次与系统工程师确认了同步要求。 在为 IC 加电之前、时钟频率信号需要出现在 SYNC 上。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kit:

    我们希望使用该稳压器在初始时使用同步时钟加电(最初、我们必须依赖于 RT 设置来为稳压器加电)、一旦电路板加电、我们的 FPGA 将提供与 RT 或更高频率设置相同的同步时钟、 我希望这不是数据表中的问题、请重新检查并确认我们。

    此致、

    Shashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    我了解了您的应用、并与系统工程师讨论了您的问题和博文。 我与系统设计人员、IC 设计人员在该器件上密切合作、从特性到评估再到转换器稳定性、再到发布器件。 您可以通过我的电子邮件联系我、电子邮件地址为 h-Nguyen (number_six)_at_ti_dot_com。  我可以让您联系系统工程师、IC 设计人员(如果需要)、再次确认此问题并进行第三次。

    除了此器件、您的客户是否会考虑在上电后使用 PMBus 器件实现同步功能?

    期待您的电子邮件。

    谢谢。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kit:

    感谢您、我们了解在启用稳压器之前需要提供同步时钟、

    我们将与客户进行讨论、并返回寻求进一步的帮助、
    感谢您的支持和耐心、

    此致、
    Shashi。