This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:ILIM 上的压降

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623879/tps25921a-voltage-drop-at-ilim

器件型号:TPS25921A

您好!

当 ILIM 检测到器件时、我已经确认了器件的运行。
规格如下。

电压:13.8 V
Ilimit = 0.98A (R (ILIM)= kΩ Ω)
I (FASTTRIP)= 1.68A

我想确认一些行动。
我之前在以下主题中学习过有关 ILIM 的知识。
当时、我发现 ILIM 的带宽约为100kHz、但当 ILIM 检测到它时、OUT 引脚的电压会发生什么情况?
查看数据表的波形时、VOUT 正在下降、但下降幅度是多少?
它的行为是否像折返?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于图40中的测试用例、电流限制设置为1A、Vin 为12V (有关规格、请参阅表-2)
    施加过载时、该器件会提供恒定电流1A 以负载9欧姆。 因此、输出电压为9V。 过载事件期间的输出电压始终等于负载电阻 X 设定的电流限制。

    此致、
    Rakesh