降级器、
我 是参考(UCC28070 300W 交错 PFC 前置稳压器设计)
UCC28070有一个可调节峰值电流限制比较器,可通过选择 R PK1并计算所需的 R PK2来设置该比较器。 为了使电流感应变压器的复位电压保持可管理峰值电流感应信号(V S)
我的客户希望将 R28 (PPK 1)从3.65k Ω 更改为1.8k Ω。
这种变化会影响3.7V 至4.59V 的峰值电流限制电平、并对此峰值电流限制变化有任何副作用?
如有、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
我 是参考(UCC28070 300W 交错 PFC 前置稳压器设计)
UCC28070有一个可调节峰值电流限制比较器,可通过选择 R PK1并计算所需的 R PK2来设置该比较器。 为了使电流感应变压器的复位电压保持可管理峰值电流感应信号(V S)
我的客户希望将 R28 (PPK 1)从3.65k Ω 更改为1.8k Ω。
这种变化会影响3.7V 至4.59V 的峰值电流限制电平、并对此峰值电流限制变化有任何副作用?
如有、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
您好、Peter
感谢您的回复、 我们的客户 在 本例中测试了输入 AC 压降、并将其作为 attachment.e2e.ti.com/.../CH_2D00_1280AR-PFC-OUT-ID-AC-Drop-test-20170712_5F00_Eng.pdf 进行了测试
我们的客户会发现这样一个问题: 如果交流输入 源从100V 下降 到 91V,那么栅极 B PWM 将 会变得混乱,并且两相无法平衡, 但如果 R28 (PPK 1)到1.8k 欧姆(3.65k 欧姆),栅极 B PWM 将会正常。
为什么这样的解决方案可以解决这个问题、以及该解决方案的副作用是什么。
谢谢、
此致、
劳伦斯。