This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:设置峰值电流限制(RPK1、RPK2)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623532/ucc28070-setting-up-peak-current-limiting-rpk1-rpk2

器件型号:UCC28070

降级器、

我  是参考(UCC28070 300W 交错 PFC 前置稳压器设计)

UCC28070有一个可调节峰值电流限制比较器,可通过选择 R PK1并计算所需的 R PK2来设置该比较器。 为了使电流感应变压器的复位电压保持可管理峰值电流感应信号(V S)

我的客户希望将 R28 (PPK 1)从3.65k Ω 更改为1.8k Ω。

这种变化会影响3.7V 至4.59V 的峰值电流限制电平、并对此峰值电流限制变化有任何副作用?

 

如有、请告知我。

 

谢谢、

 

此致、

 

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    让我为您看一下、我希望您能在一天之内得到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    感谢您的回复、 我们的客户 在    本例中测试了输入 AC 压降、并将其作为 attachment.e2e.ti.com/.../CH_2D00_1280AR-PFC-OUT-ID-AC-Drop-test-20170712_5F00_Eng.pdf 进行了测试

    我们的客户会发现这样一个问题: 如果交流输入 源从100V 下降 到 91V,那么栅极 B PWM 将 会变得混乱,并且两相无法平衡, 但如果 R28 (PPK 1)到1.8k 欧姆(3.65k 欧姆),栅极 B PWM 将会正常。

    为什么这样的解决方案可以解决这个问题、以及该解决方案的副作用是什么。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    当交流输入从100V 降至91V 时、交流线路电流将增大、R28的峰值电流似乎会达到 PKLMT 阈值。 将 R28更改为1.8k 会提高 PKLMT。

    升高 PKLMT 会增加 PFC 电感器中可能流过的峰值电流、因此在电感器中的电流达到 PKLMT 值之前检查最低输入电压和更坏情况下的负载下是否存在饱和迹象非常重要。

    此致

    Peter