大家好、团队成员。
我之前联系过以下咨询。
我在一定程度上了解 D-CAP2的功能、但请告诉我问题。
请帮帮我。
<问题>
我的客户正在研究具有以下电压和电感值的设计、是否可用?
① 5.0V⇒1.1V:1.8u H
② 5.0V⇒1.35V:1.8uH
③ 5.0V⇒3.3V:2.2u H
我们还将列出 TPS54325的器件选择表以供参考。
(客户希望从过去使用的电感器中进行选择、但他们遇到了问题、因为他们无法根据表选择具有相应值的电感器。)
此致、
Pokun (Masumi Sekiguchi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
<背景>
Q1:采用与电流模式和电压模式产品相同的检测方式、客户表示希望了解该产品的相位裕度。
A1:我解释说、由于 D-CAP2产品处于迟滞模式、我不必考虑相补角的概念。
问题2:客户询问"稳定输出的含义是什么?"
解答2:我回答说、如果按照指定的表(表2)选择了外设组件、那么该产品的特性就是能够稳定下来。
Q3:然后我要求您确认我无法根据表选择电感器、因此我向您提出了一个问题。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A