This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:您能不能告诉我如何选择 TPS54325#39;s 电感器#39;s 值?

Guru**** 2561810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658887/tps54325-could-you-tell-me-about-how-to-select-tps54325-s-inductor-s-value

器件型号:TPS54325

大家好、团队成员。

我之前联系过以下咨询。

e2e.ti.com/.../648546

我在一定程度上了解 D-CAP2的功能、但请告诉我问题。

请帮帮我。

<问题>

我的客户正在研究具有以下电压和电感值的设计、是否可用?

① 5.0V⇒1.1V:1.8u H

② 5.0V⇒1.35V:1.8uH

③ 5.0V⇒3.3V:2.2u H

我们还将列出 TPS54325的器件选择表以供参考。

(客户希望从过去使用的电感器中进行选择、但他们遇到了问题、因为他们无法根据表选择具有相应值的电感器。)

此致、

Pokun (Masumi Sekiguchi)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

<背景>

Q1:采用与电流模式和电压模式产品相同的检测方式、客户表示希望了解该产品的相位裕度。

A1:我解释说、由于 D-CAP2产品处于迟滞模式、我不必考虑相补角的概念。

问题2:客户询问"稳定输出的含义是什么?"

解答2:我回答说、如果按照指定的表(表2)选择了外设组件、那么该产品的特性就是能够稳定下来。

Q3:然后我要求您确认我无法根据表选择电感器、因此我向您提出了一个问题。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用30%到40%的电感器纹波来计算 L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之前、客户提出了手动计算不会产生表中所示的 L 值的问题。 (在手动计算中、电感会根据负载电流而变化、因此不知道是否可以使用固定值。)

    因此、表中固定的电感值应该有一个范围、但您能告诉我该范围吗?
    如果无法指示范围、请告诉我是否使用发送的常量稳定输出。

    如果无法回答、我希望您与在上一个帖子中给出答案的工程师联系。

    请帮帮我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这怎么了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表中所示的 L 值不能涵盖所有 VIN、VOUT 情况。 您可以使用30%到40%的电感器纹波来计算 L
    您可以使用30%到40%的电感纹波来计算 L。30%到40%的电感纹波这是范围。
    L 和 C 都与稳定状态相关、而不仅仅是 L

    是的、如果需要、您可以与在上一帖子中给出答案的工程师进行联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    您能否向之前给出答案的工程师确认以下问题?

    <问题>
    我的客户正在研究具有以下电压和电感值的设计、是否可用?

    ① 5.0V⇒1.1V:1.8uH
    ② 5.0V⇒1.35V:1.8uH
    ③ 5.0V⇒3.3V:2.2uH

    此致、

    Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 请注意、"L 和 C 都与稳定状态相关、而不仅仅是 L"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    >请注意,“L 和 C 都与稳定状态相关,而不仅仅是 L”。
    ⇒罗杰这个!

    因此、如果可以使用询问电感、我很高兴您也能告诉我相应的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考数据表中写入的参考范围值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当通过参考数据表说明或计算公式进行计算时、L 会根据负载电流而变化。

    由于该产品是最大负载3A 产品、因此在设计负载高达3A 时、轻负载时的 L 值不同。
    表中固定描述了"D-CAP2"产品的 L 值、该值与其自己的计算值不同。

    因此、我向您询问了电感偏离数据表的情况。

    我知道数据表中描述了计算值和目标纹波速率、但它与后台计算值不匹配、或者由于 L 值超过10次而变得困惑、具体取决于负载。

    您能否与工程师核实是否可以与上述电感一起使用?

    你能问「王三」或「毛三」吗?

    请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当负载电流接近饱和电流时、L 才会变化。
    2.轻载时的 L 值是固定的。
    3.L 值的"D-CAP2"产品不是固定的。
    4.电感偏离数据表的情况是典型客户应用规格的典型电感。
    5.您的"背景"是什么?
    6.您的意思是"根据负载使 L 值超过10倍"?
    7.您可以在上一帖子中与工程师进行检查。

    顺便说一下、如果您不相信任何理论和句子。 请 进行实验以检查句子。 更改 L。更改实际实验中的 C。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    <背景>

    Q1:采用与电流模式和电压模式产品相同的检测方式、客户表示希望了解该产品的相位裕度。

    A1:我解释说、由于 D-CAP2产品处于迟滞模式、我不必考虑相补角的概念。

    问题2:客户询问"稳定输出的含义是什么?"

    解答2:我回答说、如果按照指定的表(表2)选择了外设组件、那么该产品的特性就是能够稳定下来。

    Q3:然后我要求您确认我无法根据表选择电感器、因此我向您提出了一个问题。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    下面是我计算的结果。


    纹波率为"20.3%、23.0%、21.6%"、但该电感是否可用? (是吗? 还是否?)

    ①何时可以使用(答案是"是")。
    可使用多少个输出和前馈电容器(C4、C8 + C9)?

    ②如果您无法使用它(答案是"否"。)
    电感不会因条件而固定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D-CAP2必须满足相位裕度要求。 这就是数据表中写入的 LC 具有一些参考值的原因。

    2.这不是本产品的功能。 数据表中的 LC 表是基于环路分析的参考数据。

    3.是的。 您可以使用该电感器。 22uF 至68uF 是电容范围。