This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:与外部时钟同步

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659590/lmr14030-q1-synchronizing-to-an-external-clock

器件型号:LMR14030-Q1

你(们)好

我对外部同步配置有一些疑问。

问题1:Rterm 为什么需要? 它涉及什么?

Q2:内部频率和外部同步频率之间是否存在任何关系或约束条件?

    即 FREQ (RT)= 2MHz、SYNC FREQ = 450kHz。  这是可行的吗?   我们的客户希望使用500kHz 的外部时钟。

     我们应该通过 RT 设置多少内部频率?

Q3:使用以下公式计算 Rterm。   

        Rterm= N *输入时钟电压/信号源电流。      (如果 LMR140xx 大于2、则 N 是 Rterm 的数。)

Q4:如果使用上述公式计算得出的 Rterm 值为9.9k、那么我们是否应该将 Rterm 设置为大于9.9k 或小于9.9k Ω?

Q5:如果用于 LMR140xx 的外部时钟连接到其他器件(不是 LMR140xx)、我们是否应该考虑器件时钟引脚的输入阻抗?

Q6:如果时钟信号源(MUC 等) 是推挽输出类型、电流定义为最大电流 (灌电流/拉电流)。 我们是否需要使用它的最小电流进行计算? (不是最大电流)

此致、

本志本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1 μ A:当您禁用 Lo-Z 时钟时、如果 Lo-Z 时钟的输出不能转换(例如 TRI-STATE)、则内部 PLL 可能不知道 RT 引脚的实际值是多少。 因此、RTEM 用于将 Lo-Z 时钟的输出下拉至 GND。 正常情况下、时钟是 GPIO、GPIO 的拉电流能力有限、无法驱动50欧姆等小型终端电阻器。 因此、在大多数情况下、R 项必须为1K~5K 欧姆。

    Q2:如果您使用外部时钟、内部时钟将被禁用。 当您禁用外部时钟时、内部时钟开始工作。 对于低阻态时钟、RT=RT (freq)-Rterm。 RT (freq)=等式8、在 DS。中、对于 Hi-Z 时钟、使用等式8来设置 Rt

    Q3:和 Q4:对于低阻抗信号时钟、只需设置 Rtem = 1K~3k Ω。 我不明白您描述的应用是什么

    Q5:对于其他器件、我仍然需要考虑器件时钟引脚的输入阻抗。 您还需要了解器件的内部逻辑以便更好地使用。

    Q6:Q1通信时、您需要考虑信号时钟的电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vental-San:

    感谢您的支持。

    问题1:对于低 z 源、如果配置为高 z 情况、会考虑什么?
    在这种情况下、RT 连接在 RT/SYNC 和 GND 之间。

    Q2:我们的客户在外部时钟和内部时钟上都使用了该器件。
    有什么限制吗? 我理解方程式8。 但是、我的问题是外部时钟频率和内部时钟频率之间的限制。 (即内部频率:200kHz,外部频率:600kHz 是可能的?)

    Q3:当 N=3时、输入信号电压=3.3V、拉电流= 1mA。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:对于低阻态源、无论您的配置如何、请参阅图17中的左侧电路。

    问题2:内部频率:200kHz,外部频率:600kHz 是可以的

    问题3:很抱歉、我仍然不理解您的方程式。 您是如何获得该方程的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1 ---- 它在外部低阻抗时钟的空闲模式下 dpP 输出阻抗、如果它是低阻抗、则 FSW 将远高于目标、并可能导致电路损坏。 由于时钟频率低于2.5MHz、阻抗匹配在这里并不重要。

    Q2 ---- 外部时钟频率应接近 RT 模式频率(优于+/-20%范围)、以便在模式变化期间降低输出电压纹波、

    Q3/Q4-等式正确、但如果时钟只能提供1mA 电流、则可以将其视为高阻态时钟。

    Q6-您需要考虑最小拉电流以正确选择 Rterm 电阻器,如果计算得出的 Rterm 大于 RT 的1/5,则可以使用高阻态配置,但如果使用多个 LMR140X0,则添加一个小型肖特基二极管以隔离外部时钟和 RT 引脚。