This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22969:是否可以使用器件来提供浪涌电流的电容器旁路接地控制?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22969, TPS22990, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622958/tps22969-possible-to-use-device-to-provide-capacitor-bypass-ground-control-of-inrush-current

器件型号:TPS22969
主题中讨论的其他器件: TPS22990TPS22975

  Tina 瞬态分析中类似的更稳健的 NFET 电路显示、在所有瞬态模式下、470k 电阻 负载测试中、通过 DS 的浪涌电流矢量极小。  理想电路 在 NFET 上使用 ICL (R4)、并将栅极导通延迟1-1.5秒 、直到 C3、C4电容器 恰好高于中间电源 电压 ERGO (90-163v)。  NFET 直接替代  ICL 上的笨重继电器无触点旁路接地、在这种情况  下、TPS 输出电压斜率控制可能会消除对 ICL 的需求。

ICL 现在在 导通状态 NFET 上保持无功状态、并确保  控制从接地到高达40安培的瞬态反向电流。 除非   HV 电容器突然短路、否则40安培看起来似乎不合理、否则会出现任何高于几个电容纹波电流放大器或(dv/dt)的电流。 瞬态分析显示  、当163v 突然打开时、在 NFET DS 上连接250/500 Ω 电阻器时、浪涌电流小于700mA。

如果输出(源极)接地且输入(漏极)面向负载、则低于-0.3V 的 dv/dt 槽会破坏 TPS22969 NFET 吗? 其次、是否有 Tina 宏可用于仿真电路运行?

感谢您的努力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 BP101:

    您能否详细说明一下"  如果输出(源极)接地且输入(漏极)面向负载、低于-0.3V 的 dv/dt 槽将破坏 TPS22969 NFET?"的含义。 该器件没有 dV/dt 引脚、但通常-0.3V 的限制基于所有引脚上的 ESD 二极管。 我们不建议超过此限制。

    此外、您还可以在仿真模型论坛中申请 TINA 模型。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AK、

    无 dv/dt 引脚??? dV/dt 来自逆变器 FET 开关噪声或 T1附近接地端出现的尖峰。 需要 TPS22969来代替 T3驱动的 T1。 后来发现 Tina 未绘制 VM4穿过电源电压 VG2时、R4上的压降将输出电压升高到器件+5 BDV 以上。

    TPS22969是否仍然可以通过添加的 C 驱动 NFET 栅极、从而在 T1栅极上产生输出电压斜率电压上升?

    负载开关培训视频指出 Webench 还可以围绕 TPS22969进行电路设计、这是否仅适用于两个+/-轨?

    感谢您的快速回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW 搜索左侧的论坛列表中没有 Tina 仿真论坛、即使在开发工具下也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    感谢您的澄清。 TPS22969可用于替代 T1+T3的负载开关功能。 TPS22969已经具有数据表中指定的受控输出电压压压摆率。 您是否需要为您的应用提供可调节的压摆率? 如果是、TPS22975和 TPS22990等器件具有一个 CT 引脚、可通过外部电容调节输出压摆率。

    TPS22969不支持从输入到输出的负电压、并且我们没有任何可能的负载开关。 此外、您还可以从产品文件夹中访问 TPS22969的 WEBENCH 工具。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    TINA 稍后发现  、当 NFET 栅极关闭时、接地引脚 C3、C4处的电压上升至163v。   尽管在任何时候、HV 电容器未接地似乎都会发生这种情况、但根据 Tina 结果、一端的电势等于另一端的电势。

    除非 TPS229696的输出能够承受高达200V 的电压、否则可能会烧断。  我喜欢 CT 引脚、   因此首先需要查看该器件以切换低侧接地。

    感谢您的快速回答!