This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:输入和输出滤波器电解电容选择

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623468/lm317-input-and-output-filter-electrolytic-cap-selection

器件型号:LM317

您好!

在我的应用 中、我有一个将24VAC 60Hz 转换为24VDC 和5V 的电源。 下面是原理图:

我很困惑电解电容器的值需要是什么、UG 轨具有3A 的电磁阀负载、5V 的负载为0.25A

如果我计算 C28、假设某个 V (RIPPLE)、负载3A 和频率60Hz 的值、它将提供巨大的电容值。 我在某处看到、使用稳压器时、我们不必担心 V (纹波)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    交流/直流转换通常需要大容量电容器来使直流变得平滑。

    当电磁阀作为3A 电源轨上的负载时、您应该记住、在为电磁阀供电时、除了纹波电压外、还会在 UG 电源轨上引起大电压瞬变。

    对于使用线性稳压器-这可以将电容器所需的尺寸减小到一定程度、但它们仍会很大。 只有当 Vin-Vout 净空足够大时、线性稳压器才会正常运行、以避免压降运行。 因此、电容器的尺寸需要足够大、以避免出现此区域。

    戴维