This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569在省电模式和 PWM 模式之间采用常工作模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623247/tlv62569-tlv62569-chang-work-mode-between-power-save-mode-and-pwm-mode

器件型号:TLV62569

尊敬的所有:

     我在 IPC 产品中使用了两个 TLV62569、一个用于 DDR 的电压范围为3.3V 至1.5V、另一个用于 CPU 内核的电压范围为3.3V 至0.9V。 使用此 IPC 时,显示屏上会出现一些纹波 。 我测试 他们的 SW 引脚、波形为吹扫:

(a)对于 DDR SW 引脚波形、3.3V 至1.5V:

(b) 3.3V 至0.9V、用于 CPU 内核 SW 引脚波形:

我 不知道为什么在第三张图片中,tlv62659看起来是从 PWM 工作模式切  换到省电模式,然后回到 PWM 模式。请告诉我原因,  显示屏上的纹波是否 与此原因相关?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Chen!

    很高兴为您提供支持。 您看到的波形描述了器件的正常运行、该器件旨在优化 PFM 和 PWM 之间转换的效率。 这就是某些周期处于 PFM 模式、而某些周期处于 PWM 模式的原因。

    在 PFM 工作模式下、开关频率会降低以提高效率。 但是,为了保持直流调节,需要更高的电感器峰值电流。 因此、较高的纹波是这种情况的直接后果。

    希望我回答了你的问题。

    此致、
    Emmanuel