This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:底部电池电压采样问题

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623097/bq76pl455a-q1-bottom-cell-voltage-sampling-issue

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

在电池电压采样调试期间、我们发现底部电池电压采样行为不正确、电阻器 R78上的电压为1.8V、您对此有什么想法吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    这当然是不正常的。 如果这是在堆叠器件上、请确保接地连接没有发生任何有趣的情况。

    从 BAT1-到 GND 是否有背对背二极管?

    我会开始寻找"泄漏"电流路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢! 我们发现了问题、即电池负极端与455接地端之间的断开连接。  

    此致。