This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:UVLO 电阻器公式推导

Guru**** 2812345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623219/tps54531-derivation-of-uvlo-resistor-equations

器件型号:TPS54531

出于好奇、最好了解如何 推导 UVLO 电阻器公式。  

此致

/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V1=Vstart 除以 Ren1和 Ren2
    v2=1uA*(Ren1//Ren2)
    V1+V2=Ven--- (1)

    启用后将1uA 更改为4uA
    v3=4uA*(Ren1//Ren2)
    v4=Vstop 除以 Ren1和 Ren2
    V3+V4=Ven----- (2)

    Ren1和 Ren2的等式可通过求解等式(1)和(2)得出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!