This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:ILIM 响应时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A, TPS25200, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623170/tps25921a-ilim-response-time

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件: TPS25200TPS2660

您好!

我正在考虑 TPS25921A 电流限制。
该器件可通过 ILIMIT 和 IFASTRIP 来限制电流。
我现在设置以下条件、我想将电流限制在0.3A。
在我的电路中、大约有0.35A 的峰值电流流动。 然而、由于电流快速增加、电流检测不起作用。 由于峰值电流为0.35A、因此无法受到 IFASTRIP 的限制。
数据表中指出、由于带宽受限、电流限制放大器无法快速响应。
请告诉我响应速度有多快。

(条件)
Ilimit = 0.3A (R (ILIM)= kΩ Ω)
I (FASTTRIP)= 0.77A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您提出另一个问题。
    此电路是否需要输出电容器?
    即使没有输出电容器、也可以稳定运行吗?
    如有必要、请告诉我建议的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在较低电流电平下、电流限制精度约为+/-20%。 我们不建议将此器件用于小于0.4A 的电流。
    您的工作电压和应用用例是什么? 如果是5V 系统、请查看 TPS25200 (数据表中的图18)。
    限流放大器的带宽为~100kHz。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    即使没有任何输出电容器、该器件也能实现稳定运行。 但是、我们建议使用0.1uF 的局部噪声去耦。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    电压为13.8V。
    我们将再次查看电流限制值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在该电压电平下具有更好电流限制精度的其他选项是 TPS2660。 请访问 www.ti.com/.../tps2660.pdf

    此致、
    Rakesh