请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22670 您好!
我将使用 LM22670为两个超级电容器充电、然后在此电源之后为电路(5V/1A)充电。
我有将近50个设备运行良好、但3个设备已烧坏。
下面您可以看到3个已烧坏的 IC 的图像:
![]() |
![]() |
![]() |
我将使用124k 电阻器将频率设置为 aprox。 300kHz、SOA 高于35V。 我使用最大27V 输入为该电路供电。
正如您在图片中看到的、引脚7已经消失了、我找不到这条引线、它可以自行进行封装?
在这些烧坏的 IC 中、引脚8和6短路、保护电路和其他元件完好无损。
电容器直接连接在开关电感器的输出端。 该电路为两个串联超级电容器(MAL222091001E3)充电至5V。
我的想法是使用短路保护来限制为超级电容器充电的电流。
我的问题如下:
1) 1)当我生产1000个此电路时、LM22670的应用将具有很高的故障风险?
2) 2)为什么我会消除这些故障?
如果需要此项目的更多文档、请告诉我一封电子邮件、我将发送该项目、因为我无法在此处发布。
非常感谢。