This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:烧烤

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622784/lm22670-burning

器件型号:LM22670

您好!

我将使用 LM22670为两个超级电容器充电、然后在此电源之后为电路(5V/1A)充电。

我有将近50个设备运行良好、但3个设备已烧坏。

下面您可以看到3个已烧坏的 IC 的图像:

我将使用124k 电阻器将频率设置为 aprox。 300kHz、SOA 高于35V。 我使用最大27V 输入为该电路供电。

正如您在图片中看到的、引脚7已经消失了、我找不到这条引线、它可以自行进行封装?

在这些烧坏的 IC 中、引脚8和6短路、保护电路和其他元件完好无损。

电容器直接连接在开关电感器的输出端。 该电路为两个串联超级电容器(MAL222091001E3)充电至5V。

我的想法是使用短路保护来限制为超级电容器充电的电流。


我的问题如下:

1) 1)当我生产1000个此电路时、LM22670的应用将具有很高的故障风险?

2) 2)为什么我会消除这些故障?

如果需要此项目的更多文档、请告诉我一封电子邮件、我将发送该项目、因为我无法在此处发布。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的设计发送至 simpleswitcherapps@ti.com。 原理图、布局以及有关发生故障情况的更多详细信息。 谢谢。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了一封电子邮件、其中包含更详细的文档和测试。

    -Geraldo Gomes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题将通过电子邮件传达。 螺纹将在此处关闭。