你好
在 SLUA560的 Lout 计算中、为什么使用 Vo 项? 电感值应取决于电感两端的电压、而不是输出电压? (1-Dtyp) I Guess 表示关断周期、即电感器电流下降时。
不是吗?
DTYP = 0.65
因此、输入端子上的电压为24/0.66=33.36
因此、电感器两端的电压输出为33.06-24=12.36、这不是计算输出电压时应使用的值?
我在哪里犯错?
请指导我完成。
谢谢
Samrat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
在 SLUA560的 Lout 计算中、为什么使用 Vo 项? 电感值应取决于电感两端的电压、而不是输出电压? (1-Dtyp) I Guess 表示关断周期、即电感器电流下降时。
不是吗?
DTYP = 0.65
因此、输入端子上的电压为24/0.66=33.36
因此、电感器两端的电压输出为33.06-24=12.36、这不是计算输出电压时应使用的值?
我在哪里犯错?
请指导我完成。
谢谢
Samrat
你好 Ben
感谢您推荐电源设计器。
但我仍然发现 、变压器磁化电感 匀场电感和输出电感的建议值之间存在巨大的不一致。
为什么会这样呢?
我在电源设计器中输入给定的设计值 SLUA560、得到该值 、但 SLUC222C 工具建议的值为"变压器电感= 2.76mH"
二次侧电感= 2.02uH (大约一致) 、垫片电感= 26.06uH。
电源设计器计算仅基于 sluc222工具。 只有在电源设计器电路中同步整流不会更好、但这不能使值发生如此大的变化?
有什么变化?
谢谢
Samrat。
e2e.ti.com/.../UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C.xlsHelloBen
它只是原始设计工具的价值。 我要连接这里。
请检查
谢谢
Samrat
e2e.ti.com/.../UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C-for-Samrat.xls
您好、Samrat、
我必须在 SLUC222C 中将开关频率更改为100kHz、以匹配功率级设计器中的输入。
此致、
本·洛夫
你好 Ben
电源设计器使用的 FET 频率是 Lout 频率的一半。 因此、对于电源设计器中的100kHz、我们必须在 sluc222c 中保持200kHz 、这是不是吗? 它建议的值与我在前面的注释中列出的值相同、并且不一致。
即使在文件中、您发送的 Lout 频率为100KHz、建议的 Lout 也是4.04、这几乎是两倍?! 我知道 Ls 取决于输出电容平均值、但我发现相同匝数比的建议值不一致(附近)。 实际上、建议的匝数比在这两种情况下都是一致的。
e2e.ti.com/.../5226.UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C.xls
请指导我完成。
谢谢
Samrat