This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:输出电感 CALCULTAION

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657896/ucc28950-output-inductance-calcultaion

器件型号:UCC28950

你好

在 SLUA560的 Lout 计算中、为什么使用 Vo 项? 电感值应取决于电感两端的电压、而不是输出电压? (1-Dtyp) I Guess 表示关断周期、即电感器电流下降时。

不是吗?

DTYP = 0.65

因此、输入端子上的电压为24/0.66=33.36

因此、电感器两端的电压输出为33.06-24=12.36、这不是计算输出电压时应使用的值?

我在哪里犯错?

请指导我完成。

谢谢  

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrat、

    感谢您关注 UCC28950。 让我来看看您的问题、然后在我星期一在办公室时再向您回复。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrat、

    公式44将纹波电流确定为总输出电流的20%、并使用 Pout/Vout 获取总输出电流。

    在公式45中、关断期间输出电感器上的电压是输出电压。  

    公式46用于计算输出电流的均方根。 因此、您可以使用 Pout/Vout 来提供输出电流、并使用 delta-Iout/sqrt (3)来计算纹波电流的均方根。  

    您可能会发现功率级设计器很有帮助。 它能够为相移全桥等常用电源拓扑中的组件提供值建议:

    此致、

    本·洛夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    感谢您推荐电源设计器。

    但我仍然发现 、变压器磁化电感 匀场电感和输出电感的建议值之间存在巨大的不一致。

    为什么会这样呢?

    我在电源设计器中输入给定的设计值 SLUA560、得到该值  、但 SLUC222C 工具建议的值为"变压器电感= 2.76mH"

    二次侧电感= 2.02uH (大约一致) 、垫片电感= 26.06uH。

    电源设计器计算仅基于 sluc222工具。 只有在电源设计器电路中同步整流不会更好、但这不能使值发生如此大的变化?

    有什么变化?

    谢谢

    Samrat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    您能否给我发送一份包含您输入内容的 SLUC222C 副本?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C.xlsHelloBen

    它只是原始设计工具的价值。 我要连接这里。

    请检查

    谢谢

    Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    我看到建议的一次侧磁化电感为5.51mH、匀场电感为26.06uH、输出电感为4.04uH。 这些值接近于从功率级设计器得出的值。 请记住、这两个来源使用两种不同的方法来得出相同的答案、因此计算器工具之间会有一些差异。 使用任一来源的值应该是可以的。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ben

    您能否将您的 sluc222c Excel 设计工具发送给我、让您获得这些值?
    我不会犯什么错误。

    谢谢
    Samrat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C-for-Samrat.xls

    您好、Samrat、

    我必须在 SLUC222C 中将开关频率更改为100kHz、以匹配功率级设计器中的输入。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    电源设计器使用的 FET 频率是 Lout 频率的一半。 因此、对于电源设计器中的100kHz、我们必须在 sluc222c 中保持200kHz 、这是不是吗? 它建议的值与我在前面的注释中列出的值相同、并且不一致。

    即使在文件中、您发送的 Lout 频率为100KHz、建议的 Lout 也是4.04、这几乎是两倍?!  我知道 Ls 取决于输出电容平均值、但我发现相同匝数比的建议值不一致(附近)。 实际上、建议的匝数比在这两种情况下都是一致的。

    e2e.ti.com/.../5226.UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C.xls

    请指导我完成。

    谢谢

    Samrat