Other Parts Discussed in Thread: TLC59108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLC59108我正在寻找 LED 驱动器 IC。
请告诉我最好的产品。
1。
VIN=3.3或5.0V
CH=4或5通道
Vf=大约3.0V
如果=大约100mA
每通道一个灯
可通过 I2C 控制独立调节每条线路的调光。
2.
VIN=3.3或5.0V
CH=4或5通道
Vf=大约3.0V
如果=大约100mA
每通道两个灯
可通过 I2C 控制独立调节每条线路的调光。
此致、
西泽高郎