This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq51222:用于2C 锂聚合物电池的 bq51222评估板

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623192/bq51222-bq51222-evaluation-board-for-2c-lipo

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件: BQ51221

您好!

是否有使用 bq51222在8.4V 电压下直接为2C 锂聚合物充电的示例说明?

是否有可用的评估板?

我应该使用哪种收发器芯片来连接 bq51222=

还有示例应用设计吗?

有很多问题、希望能解答。

谢谢、

康斯坦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Constantin
    是否有使用 bq51222直接在8.4V 电压下为2C 锂聚合物充电的示例设计?- Bill J -否、我们没有此设计。
    任何 Qi 发送器均可用于为器件供电。
    有关设计示例、请使用 bq51221